This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET:出现"Unable to connect (无法连接)"错误

Guru**** 2551640 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1477433/msp-fet-giving-unable-to-connect-error

器件型号:MSP-FET
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具与软件:

团队、  

我的客户在使用 MSP-FET 时遇到问题、导致出现"Unable to connect (无法连接)"错误。 他们 已经 完成了 IAR 的故障排除、 但是没有成功。 出现的错误如下所示。  

请 帮助您避开它。  

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    使用 SBW 或4线制 JTAG 给客户带来多大剂量? 客户将 MSP-FET 与下方 IAR 中的器件连接在一起有多大的剂量?

    顺便说一下、客户是否可以使用 CCS 或 Uniflash 尝试连接设备?

    他们也可以尝试安装 MSP-FET 的低电平驱动程序

    http://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/MSP430_FET_Drivers/latest/index_FDS.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、

    请参阅以下客户的反馈。

    客户是否使用 SBW 或4线制 JTAG? 客户将 MSP-FET 与下方 IAR 中的器件连接在一起有多大的剂量?

    -我们使用4线 JTAG ,我们使用的设置与您在屏幕截图中提到的相同。

    顺便说一下、客户是否可以使用 CCS 或 Uniflash 尝试连接设备?

    -我尝试了 IAR、CCS 和 UniFlash。 但它们都无法帮助连接到设备。

    他们也可以尝试安装 MSP-FET 的低级驱动程序

    -我已经尝试安装 MSP-FET 低电平驱动程序,它也没有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    剂量客户从 MSP-FET 连接到器件、如下所示?(外部供电)

    他们是否尝试过使用 SBW?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、  

    请参阅以下客户的反馈。

    我确信 MSP-FET 已根据您提供的屏幕截图进行连接。

    在相同的设置下(一切都相同、包括 USB 和带状电缆、目标、供电条件、笔记本电脑)、如果我用旧的 MSP-FET 更换新的 MSP-FET、效果极佳。

    Windows 的设备管理器中根本没有检测到新的 MSP-FET。

     

    我还没有尝试过 SBW。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 Windows 的设备管理器中根本没有检测到新的 MSP-FET。

    我想您的意思是、PC 的设备管理器无法检测到旧问题 MSP-FET、如下所示、对吧?

    如果是、您可以尝试 5.6.5.3 MSP-FET HID 冷启动中的步骤

    https://www.ti.com/lit/ug/slau647o/slau647o.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    从客户-  

    我尝试了 e2e 讨论中提到的 MSP-FET HID 冷启动选项。

    完成冷启动过程后、我可以在窗口的设备管理器中看到 MSP-FET 作为与 HID 兼容的器件、但 CCS 和 IAR 都无法恢复它。 CCS 触发错误、提示"恢复失败"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以将 MSP-FET 视为与 HID 兼容的器件

    您是说它可以在下面检测到吗?

    如果否、则该 MSP-FET 似乎已损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gary、我们发送了一个替代的 MSP-FET、它表现出了相同的行为。 请参阅随附的客户从 IAR 中看到的错误(v8.10.2)、希望这足够信息足以找出根本原因。  

    谢谢

    Viktorija

    e2e.ti.com/.../MSP_5F00_FET_5F00_failure.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gary Gao、

    如果您需要这些屏幕截图以外的任何其他信息、请告诉我(在 MSP_FET_failure.docx 中)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉这么晚才回复、那么如果您单击显示的最后一张图片来恢复 MSP-FET、它仍然无法恢复?

    连接 MSP-FET 时、您会在 PC 设备管理器的 COM 端口中看到什么?

    您是否能够安装 CCS/ Uniflash 来执行 与其相关的程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以、如果您在上一张图片中看到恢复 MSP-FET、仍然无法恢复?
     -它不恢复,点击"确定"在最后一张图片后,它 弹出消息说"正在启动调试会话:正在加载调试文件...仿真器:正在初始化更新..."。 它会在此屏幕中停留几秒钟、然后返回到 该文档的最后一张秒图。  

    连接 MSP-FET 时、您会在 PC 设备管理器的 COM 端口中看到什么?
    我看到它被添加到了"人机接口设备"类别下。 它被添加为"USB 输入设备"。 我在"端口(COM 和 LPT)"类别下没有看到该项目。
    也可以在 IAR 下看到它是 HID_FET、请看下面的屏幕截图。


    您是否能够安装 CCS/ Uniflash 来执行 与其相关的程序?

    我尝试使用 UniFlash、但它给出了相同的错误、请参阅下图-  


    在相同的设置下(一切都相同、包括 USB 电缆、带状电缆、目标板、笔记本电脑都相同)、如果我用旧的 MSP_FET 替换新的 MSP_FET、它就会开始良好运行。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它似乎损坏了,我不知道你在哪里买它,你可以要求更换一个新的.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从 Digikey 购买的第一个,它也损坏了。

    联系 TI 代表。 启动了第一个故障的更换、然后我从德州仪器(TI)新加坡获得了第二个(我相信)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    启动了第一个故障问题的更换、我从 TI-Singapore 获得了第二个(我相信)

    两者现在都无法正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、两者都无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定以下信息是否有助于进一步挖掘-  

    我收到的两个新 MSP FET (两者都不工作)的背面写入了"CE"。 一个正在工作的(我的原始)没有写在它的'CE'。

    我使用 IAR MSP430 v8.10.2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够恢复两个 MSP FET。

    我使用了另一台机器(不知何故、它没有使用我的机器恢复)、并使用了 MSP430Flasher (v1.3.20)和使用命令"MSP430Flasher -n no_target -s"。 通过在另一台机器上执行此操作、两个 MSP FET 都被恢复、现在我能够使用它们在我的机器上进行调试/闪存。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很棒、您可以通过某种方法使其正常工作。 这似乎是 Uniflash 或 CCS 无法执行此操作的有线原因。 感谢您的分享。