This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:USS_超声波 水表

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2422, MSP430FR6043, MSP430FR2153

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1491680/msp430fr6043-uss_ultrasonic-water-meter

器件型号:MSP430FR6043
"主题"中讨论的其他器件: MSP430FR2153、MSP430FR2422

工具与软件:

大家好!

我目前正在开发超声波水表、用于完成我使用 MSP430FR6043的毕业论文。 我使用的是独立的微控制器、而不是 EVM430评估板。

我想知道在使用时是否存在任何问题 "USSSWLib_template_example" 进行了少量修改。 您能给我介绍一下需要详细阅读和理解的内容吗?

我以前具有 MSP430FR2153、MSP430FR2422和其他 MSP430微控制器的相关经验、但这是我使用 USS (超声波传感解决方案)库和 MSP430FR6043的第一个项目。 我对用于计算或获得流速的算法特别感兴趣。

如果有任何帮助、将不胜感激。

谢谢!
Ezra Mohammed


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ezra、您能详细介绍一下您的设置吗? 您应该能够使用此示例、但需要更多信息、我可以验证并向您指出正确的方向。

    -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    感谢您的答复。 如果您想了解物理设置或原理图、我使用了1MHz 超声波传感器进行感应。 原理图基于数据表。 如果需要、我可以向您发送我使用的原理图。



    此致、

    Ezra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ezra、我认为只要您拥有合适的 MSP 设备和所需的传感器设置、就应该能够成功地运行它。 您可以在 MSP USS 登录页面上找到 相关技术文档、这些文档有助于您快速上手使用 USS 库。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian  
    我撰写此函数是为了确认我对将"USSSWLib_template_example"集成到我的项目的理解。

    具体来说、您表示可以成功实现 USSSWLib_template_example。 我知道我需要移除 HMI 及相关功能和接头。 除了这些必要的修改之外、USSSWLib_TEMPLATE_EXAMPLE 的其余部分 应该毫无问题地运行是否正确?

    感谢您的澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ezra、我认为这应该适用于此设备。 我还将浏览本文以确保正确执行库调用、函数实现等。 您应该能够省略任何不需要的内容(注意不要删除您想要的内容的任何依赖项)、并将其用作起点。

    https://www.ti.com/lit/pdf/SLAU732