This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:SDHS ADC 采样结果

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1491873/msp430fr6043-sdhs-adc-sample-results

器件型号:MSP430FR6043

工具与软件:

我们将输入800mV 至1V 的100kHz 正弦波、并尝试查看 ADC 产生的输出。 出于某种原因、我们很少会获得干净的输出、即使在频率不匹配的情况下也是如此。 问题可能是什么? 左图显示了其通常的样子、在下图中有一个干净输出的短脉冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这种噪音是异常的。

    最好将 PGA 输入保持在理想范围内:

    例如300 ~ 700mV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们施加了400mV 至600mV 的100kHz 正弦波、得到同样有噪声的结果。 MSP430FR6043的寄存器级 SDHS 示例代码指出有效输入范围为600mV 至1.2V、它们是如何达到该输入范围的?[/QUOT]

    我这边的一项是 PGA 输入范围限制。

    600mV 至1.2V 用于 SDHS 输入范围限制。

    下面是信号链:

    信号-> PGA -> SDHS -> MSP430的 RAM。

    我们仍不确定是什么原因造成了噪音。 [报价]

    我是否可以尝试更改 MSP430芯片或超声波传感器?

    [报价 userid="647681" url="~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1491873/msp430fr6043-sdhs-adc-sample-results/5735110 #5735110"]由于 SDHS 的8MSPS 输出、我们将采样频率设置为8 MHz、这是正确的吗?[/QUOT]

    该采样频率在哪里? 如果在软件信号处理函数中、此 Fs 需要与 ADC 采样率保持相同。

    [/quote]