This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:MSP 低功耗微控制器论坛

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1493913/msp430fr2355-msp-low-power-microcontroller-forum

器件型号:MSP430FR2355

工具与软件:

我们不知道 SDK、应该使用哪一个以及从哪里开始。

HII 我是第一次来到 TI、有点困惑。 我得到了 MSP430fr2355评估板。 只是想开始编程,下载 CSS 原则(因为不会再在 CSS eclipse 上进行开发)。

查询1。

我对 SDK 和软件包深感困惑。 我知道 TI 提供如此多的 SDK 和软件包、但无法深入了解从哪一个开始、以及原因。

以下是我刚了解到的 SDK:

  1. MSP430软件
  2. MSP430 SDK
  3. 简单链接
  4. MSP430驱动程序 LIB

5.内务 MCU。

我真的弄不清楚从什么开始、使用什么、不使用什么。 您能否给我提供指导或将我链接到 URL、以便我了解其中每个软件包的详细信息、使用案例以及在何处使用

2.我刚刚按照示例库的 LED 闪烁上的 CSS theia。 这是工程结构

它使用的是 SDK 吗? 该驱动程序库来自哪里? 它是公用的还是供所有 SDK 使用的基址的?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil:

    如果您从 CCS 中使用 Resource Explorer (我们提供的是最新的 CCS 20.1.0)、则您正在使用 View 选项卡选项、则您要从 MSP430 SDK 中导出一个示例(在本例中为在线/本地存储在您的计算机中)。 我建议坚持使用 Resource Explorer SDK、因为它们往往更易于导入到您的工作区中。 Driverlib 是 TI 为使用高级函数而不是寄存器级替代方案对 MCU 进行编程而创建的库。 我建议您查看以下示例:

    1. 切换寄存器级别示例

    2. 切换 Driverlib 示例

    此致、

    Diego Abad