This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:CH0_IN 和 CH1_IN 处的电压电平

Guru**** 2937200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1494540/msp430fr6047-voltage-level-at-ch0_in-and-ch1_in

器件型号:MSP430FR6047

工具与软件:

你(们)好 朋友!

我在理解 CH0_IN 和 CH1_IN 的输入信号的概念时遇到困难。

在数据表中、 最大额定值为-0.3V ~+1.8V (对于1ms 内的10%占空比)。 这是否意味着我不能馈电、例如-0.6V ~+0.6V (对称围绕0)、因为-0.6V 低于-0.3V 限值?

如果愿意、为了使其符合要求、我应该通过施加直流偏置将信号悬空至-0.3V ~+0.9V 或0.0V ~+1.2V 吗?

Chatgpt 说了一些关于+1.2V blahblahblahblah 的内部基准,但我不太明白。

我期待您的帮助。

再见!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有两个不同的限制。

    第一个参数是绝对最大限值。 超过此值、器件可能会损坏。 这些电压是相对于接地(VSS)引脚测量的。

    然后、ADC 关心的是差分输入上的电压差。 (CH0_IN - CH1_IN)可以在大约+1.8V 至-1.8V 的范围内变化、但 ADC 的范围小于该范围。 根据 PGA 设置的不同、小得多。

    Chatgpt 是一个白痴模式配对器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。

    对于像我这样的人来说,如果答案是"是"或"否"就更好了。

    但我想我明白了。 答案是肯定的。 我不应低于-0.3V。

    谢谢你。