This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2533:CapTIvate 设计中心

Guru**** 2777545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1494573/msp430fr2533-captivate-design-center

器件型号:MSP430FR2533

工具与软件:

您好!

我曾尝试使用 CapTIvate 设计中心、但完全无法正常使用。

我得到了一些无法使用的图形、您可以在随附的图片中看到这些图形

我用两台不同的计算机尝试它,而在另一台更糟糕-根本没有图形。

请提供帮助。

Igor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Igor:

    请参阅 CapTIvate 触控 MCU 入门指南(修订版 A) 、了解如何 使用 CapTIvate 设计中心。

    此致、

    Pengfei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pengfei:

    在"入门指南"中、唯一带有"Java"的语句是:

    "在安装 CapTIvate 设计中心之前、请先安装 Java JDK。"

    它不能与最新的 JDK-24配合使用!

    安装 Java 8可以解决问题。

    如果您可以更新指南就好了。

    此致

    Igor