This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438:无晶振启动或者缓慢晶振启动

Guru**** 2450140 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1492868/msp430f5438-no-crystal-start-up-or-slow-crystal-start-up

器件型号:MSP430F5438

工具与软件:

  此设计于2014年修复、用于 GE 电源管理电路板、并 已向市场交付30,000多款器件。  

2024年12月期间、工程师团队收到了 GE MFG 的支持请求、反馈中存在有关电路板功能故障的批次。 到目前为止、有20个故障与2000个器件。

工程师分析此故障、发现由于振荡无 信号输出、MCU 无法工作。  

已经检查 PCB、负载能力、晶振和电压。 它们都很好并符合设计。  

当移除晶体时、测得良好的 MCU 可以输出 方波、对于异常电路板、MCU 在 XT1上无输出。 但这种失败不容易 反复出现。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我收到了 GE 通过电子邮件提供的反馈、如果您有任何有关此方面的更多信息、请告知我。

    现在、客户侧进行了大量 ABA 测试、所有 测试结果都表明这不是 MSP430问题。

    我将在该主题演讲结束、如果您有任何问题、请随时在此处或与 TI 的现场团队提出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有证据表明  MSP430没有问题、 只是确认了 PCB、晶体和设计没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户端接受了大量 ABA 测试、所有 测试结果都表明这是 PCB 问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否支持分析为什么 良好的 MCU 可以 在 XT1输出方波、对于异常电路板、MCU 在 XT1无输出。  PCB 问题导致 MCU 无输出。

    在 ABA 交换不重复发生后、只能表明发生了一些变化(例如环境发生了变化)、不容易反复出现、不能表明 MCU 不存在问题、这是由 PCB 引起的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我们明天要开会、我将在这个 E2E 结束发言。 感谢您的支持。