This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2619S-HT:为此 PN 的裸片部件申请 DXF 和 DWG

Guru**** 2941480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1495588/msp430f2619s-ht-request-dxf-and-dwg-for-bare-die-part-of-this-pn

器件型号:MSP430F2619S-HT

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们在设计中使用其中一个器件型号为 MSP430F2619S64KGD1。 我们需要 DXF 和 DWG 文件 来获取裸片信息。 在第10页(3.3裸片信息)的数据表中提到了 外部尺寸 执行 接合焊盘 图中缺少尺寸、请参阅以下卡扣。

请提供 裸片器件的3D 模型、裸片封装尺寸和接合焊盘尺寸以及 X-Y 位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您向我们提出问题。 我将与设计团队联系、帮您获得这些申请的项目。

    -Brian