This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430AFE253:SD24不稳定的采样值

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430AFE253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1494737/msp430afe253-sd24-unstable-sample-value

器件型号:MSP430AFE253

工具与软件:

您好、团队!

我已经在 MSP430AFE253中测试了 SD24、并尝试将其用于需要通过 MSP 提取大约0.08 mV 信号的应用。 但是、在我的测试期间、使用通道7 (内部短路) 或将两个引脚粘贴到锡球中都无法使输出稳定。 使用 SD24进行采样似乎总是与大约0.1mV Vp-Vp 的噪声混用。

我的问题是、这是否不可避免?(这意味着 LSB 的几位毫无意义)或者变化的数据是否实际上反映了短路引脚上的电压? 或者它们是 因 ADC 的采样逻辑本身而产生的? 我应该怎么做来降低噪声(如果它们真的是噪声)?

供参考、 Fm=921.6kHz、OSR=256、Fs = 3.6kHz。 将高阻抗输入缓冲器设置为 ON 或 OFF 也许对 Vp-Vp 电压没有什么影响、但是它们都不能 修复不稳定的数据。

图1在大约4秒期间收集的数据

图2放大的数据聚焦于0.2秒的持续时间

感谢您的任何帮助!

此致、

Ceiliusion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Σ-Δ ADC 始终具有噪声。 它们是这样设计的。

    它始于一个非常糟糕的 ADC、带有可怕的量化噪声。 single-bit! 然后跳过环圈、将其转化为类似于有用值的东西。 噪声会降低但无法消除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想你可以在这里提到大卫的公域。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然可以! 感谢您的答复。 现在、我了解为什么 SD ADC 在开始时会有显著的误差。

    但经过一段时间后、循环会持续很长时间(例如、图2所示的2s)、ADC 仍然产生大量噪声。 我能否根据该结果(未进行滤波)得出这样的结论:在我的采样电路中、那里确实会发生这种不稳定的电压变化?

    你的真诚仍然感到困惑,

    Ceiliusion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    工作原理"。

    抽取滤波器始终不去除一些噪声、因此一些最低有效位将是噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jinqi:

    可能您尚未看到 David 的最新回复。 我不知道为什么它没有显示在这篇文章,但我已经看到他的回应通过我的邮箱。 我可以把他的回应转达给你。 我已经阅读了它,我认为他是对的。  

    Delta-Sigma ADC 的工作原理、第1部分(修订版 A)

    抽取滤波器始终不去除一些噪声、因此一些最低有效位将是噪声。

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您在这个帖子中的帮助、David。 祝你度过美好的一天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确实看到了他的答复和他的服事。 也感谢你的帮助 Janz! BTW、msp430afe 是否设计为在其结果中有几个无效位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想 David 已经非常详细地解释了这个问题。 关于 Σ-Δ ADC 本身。