This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2221:MSP430G2221

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1495835/msp430g2221-msp430g2221

器件型号:MSP430G2221

工具与软件:

我有一个新的设计要求、需要 SPI 到 MDIO 转换器。 您有没有使用 MSP430处理器实现此类功能的任何设计示例? 电压要求为1.8至3.6伏并且 MDIO 速度必须为2.5 MHz 最大值

法案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:
    我们没有任何 SPI 至 MDIO 桥接器的示例。 这些规格似乎在这个 MSP430器件的范围内、所以、在理论上、它可以工作(通过一个 SPI 模块或 GPIO 位拆裂)。 但是、由于它不是 M0中已经包含的硬件模块、因此可能会出现时序延迟等问题。 我的建议是、如果这是可接受的风险、我会在线查看有关通过 GPIO 或 SPI 仿真 MDIO 的教程。

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我在互联网上看到的 USB 2 MDIO 板。 它使用 MSP430g2x53器件。 我想知道您是否能将此电路板的原理图发送给我、以便了解如何使用。

    法案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:
    您是对的。 我看到了该参考设计、但遗漏了其中的 MSP430部件。 MSP-EXP430G2 LaunchPad 的原理图可在其6.2原理图用户指南中找到。  

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从我所能说的:

    1)硬件只是一个 Launchpad——G2553或 F5529。

    2)可下载的软件包不包含源代码。 显然没有来源。

    3) 3)"USB"实际上只是通过 Launchpad 反向通道 UART 运行的 UART。

    4) 4)本线程介绍(UART)协议[我 希望您比我更了解它 的含义]:

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/653516/usb-2-mdio-re-usb-2-mdio-source-of-usb-2-mdio-would-be-very-helpful