This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:MSP-TS430PN80C 开发板

Guru**** 2925110 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-TS430PN80C, EVM430-FR6043, MSP430FR6043, MSP430FR6041, MSP430FR5043, MSP430FR5041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1494208/msp430fr6043-msp-ts430pn80c-development-board

器件型号:MSP430FR6043
主题中讨论的其他器件:MSP-TS430PN80CEVM430-FR6043MSP430FR6041MSP430WARE、MSP430FR5043MSP430FR5041

工具与软件:

我已经购买 MSP-TS430PN80C 开发板。 如何获得相关例程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用此网站: https://www.ti.com/tool/MSP-ULTRASONIC-DESIGN-CENTER

    MSP430的所有 USS 都在这里、请仔细浏览这个网站~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到了超声波感应解决方案软件库、这是 EVM430-FR6043评估板的相应例程。 是否没有为 MSP-TS430PN80C 开发板提供相应的例程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请将  EVM430-FR6043用于 USS 应用。

     EVM430-FR6043中的 USS 有许多电路和布局优化、  MSP-TS430PN80C 无法执行此部分。

    获得 EVM430-FR6043后、请参阅 https://www.ti.com/tool/MSP-ULTRASONIC-DESIGN-CENTER 中的 Gas USS 查看更多信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果需要将 MSP430FR6043置于睡眠模式、请按计划时间将其唤醒以进行超声波测试、或者响应 IO 中断以唤醒接收参数、我应该参考哪些例程和文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C:\ti\MSP430Ware_3_80_14_01\examples\devices\MSP430FR5xx_6xx\MSP430FR6043_MSP430FR6041_MSP430FR5043_MSP430FR5041_MSP430FR5041_MSP430FR\C Code_Examples

    msp430fr6043_lpmx.c 示例

    有关唤醒方法、请参阅 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/msp430fr6043.pdf

    9.5工作模式、您可以使用中断从 LPM0到 LPM4唤醒、以及从 LPM3.5和 LPM4.5复位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我配置 LMP3模式 SLEEP、则需要将整个超声波检测和数据报告放在定时中断处理功能中。 执行中断处理函数后、MCU 将自动进入睡眠状态、直到下一个中断。 同样、我需要将参数配置函数放在 IO 中断处理函数中。 这种理解是否正确? 我们是否需要考虑嵌套中断的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="636768" url="~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1494208/msp430fr6043-msp-ts430pn80c-development-board/5744154 #5744154"]如果我配置 LMP3模式睡眠模式、那么我需要将整个超声波检测和数据报告置于定时中断处理功能中。 执行中断处理函数后、MCU 将自动进入睡眠状态、直到下一个中断。[/QUOT]

    您可以在 main 中执行这部分、两者都可以、但我想指出的是、建议在中断中做大量工作。

    使用状态机来处理此问题、中断只能用作唤醒源。

    两个都可以。

    同样、我需要将参数配置函数放在 IO 中断处理函数中。

    我不明白配置参数是什么。

    只有一个唤醒源(中断)可以、MSP430需要调用特定函数以进入 LPM、因此您可以在启动后执行初始化函数、并手动进入 LPM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到了 MSP430fr6043_1pmx。 C 例程通过直接操作寄存器来实现。 是否有与例程相对应的任何相关库函数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 driverlib:

    C:\ti\MSP430Ware_3_80_14_01\driverlib\driverlib\MSP430FR5xx_6xx

    C:\ti\MSP430Ware_3_80_14_01\driverlib\examples\MSP430FR5xx_6xx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在计算机上找不到这两个文件夹。 此外、您在这里有使用库函数的任何相关示例吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以从此处获取代码

    https://www.ti.com/tool/MSP430-SDK