This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:使用 MSP430F5529设计自 USB HID 器件时可以进行哪些更改? (PID 等?)

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1494843/msp430f5529-what-can-be-changed-when-using-msp430f5529-to-design-self-usb-hid-device-pid-and-so-on

器件型号:MSP430F5529

工具与软件:

您好!

我想基于 MSP430F5529设计自 USB HID 器件、由于 VID 必须保留为0x2047、我可以更改 PID 值吗? 如果我更改 PID 值、它是否会影响 PC 的枚举? 例如、如果将 PID 更改为0x0401、它是由 PC 枚举还是我需要在 USB-IF 上注册 PID? 如果需要在 USB-IF 上注册、如何进行注册(在 TI 的 VID 下)?

2.顺便说一下,HID 设备是由 PC 识别的,它显示如下在设备管理器中,我可以更改字符串"USB 输入设备"吗? 如果可以更改显示、如何更改?

3.成功枚举 HID 器件后、在设备管理器中添加了两个器件、一个是"USB 输入器件"、另一个是"符合 HID 标准的供应商定义器件"、为什么要添加两个器件? 这两种器件之间的区别是什么?

此致、  

ZJY