This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:音频论坛

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3109-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1495388/msp430f5529-audio-forum

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3109-Q1

工具与软件:

您好!  

查找可 通过 USB 轻松连接 TLV320AIC3109-Q1和 TI 软件工具的 MCU  
软件栈 30波段参数均衡 发送到音频线路、对其进行处理并将其发送到放大器  
也适用于任何其他紧凑且易于集成的替代方案   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adithya:

    我看到  TLV320AIC3109-Q1使用 I2C 和 I2S 进行通信。 我会根据您的要求推荐 TI MSPM0G511x 器件、它将在未来几个月内提供样片。 该器件具有 USB 和 I2S 接口、且闪存和80MHz 频率最大为128KB。

    我可以询问一下与您的项目相关的目标时间吗?

    此致、

    Pengfei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pengfei、

    感谢您的支持。

    这是一项紧迫的要求、我们需要在1至2周内提供样片。
    您是否有适合我们应用的其他选择?

    谢谢。此致  
    Adithya  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adithya:

    MSP430没有 I2S 接口、但有关于如何 使用 MSP430 SPI 接口实现 I2S 接口的应用手册以及几个附加元件:

    《将 I2S 器件连接到 MSP430器件》

    至于具体的 MSP430器件、这在很大程度上取决于您的闪存、引脚数和其他要求、您可以使用 TI MSP430产品滤波器来选择您想要的 USB 器件:

    MSP430微控制器产品选择|德州仪器 TI.com

    实际上、MSPM0G511x 将在6月左右提供样片、如果这一次可接受、我仍建议您使用此 MSPM0器件。

    此致、

    Pengfei