This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:MSP430:初始化仿真器时出错:无法在指定的 COM 端口上找到 MSP-FET430UIF

Guru**** 2450010 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1495477/msp430g2553-msp430-error-initializing-emulator-could-not-find-msp-fet430uif-on-specified-com-port

器件型号:MSP430G2553
Thread 中讨论的其他器件:MSP-FET

工具与软件:

如标题所示、

消息流

win11  

CSS

版本:20.1.0.6__1.7.0

默认与代码 API:1.92.2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tejen:

    请参阅此帖子:  

    (+) MSP-FET:出现无法连接的错误- MSP 低功耗微控制器论坛- MSP 低功耗微控制器- TI E2E 支持论坛

    您可以在这篇帖子中找到驱动程序。 FET430UIF 是旧版产品、但其驱动程序与 MSP-FET 相同。 如果您在阅读这篇文章后无法解决您的问题、可能是您的430UIF 已损坏。 您可以尝试更改以使用可从 TI.com 购买的 MSP-FET

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Janz

    这是我尝试与笔记本电脑连接的 Launchpad。

    我可以通过迷你 USB 端口直接连接它吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tejen:

    我今天不在办公室、我很快就会给你答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tejen:

    可以、您可以通过 USB 将其与 PC 连接、因为它已经有板载调试器。 关于此 LaunchPad 的使用、我想您可以参阅我分享的帖子以及此 LaunchPad 的用户指南。 理论上、如果电路板没有损坏、那么参考用户指南即可正常使用。

    MSP-EXP430G2 LaunchPad 开发套件用户指南(修订版 G)

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    而关于其他点,如驱动程序,你可以继续参考我与你分享的帖子.