This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:如何查找水流量演示 CCS 示例代码?

Guru**** 2935310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1496802/evm430-fr6047-how-can-i-find-water-flow-demo-ccs-examples-code

器件型号:EVM430-FR6047

工具与软件:

大家好、我想使用 EVM430-FR6047板通过串行通信将水流量传感器值传输到另一个 Arduino 板。 
但我仍然找不到水演示项目的来源。 

我找到的唯一方法是使用 UniFlash 9.1.0程序将 MSP430FR6047EVM_USS_EVM430LPM_02_40_00_00.txt 映像上传到 Water_Demo_板。 
但此方法似乎不允许将程序修改为 CCS 20.1.0。 

我想知道有没有一个获得水流量传感器值的 CCS 项目示例? 
如果没有、请您提供我可以参考的一些示例标题、我将不胜感激。 
 
感谢您的帮助、祝您愉快。 
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您提出这个问题! SDK 中应该有一些适用于您所使用器件的示例可以用作您的工程的起点。 请查看以下路径:

    -Brian