This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:更新和恢复失败。

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430G2ET, MSP430G2553, LP-MSP430FR2476, MSP-FET, MSP430FR6989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1495577/msp430g2553-update-and-recovery-failed

器件型号:MSP430G2553
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430G2ET、 LP-MSP430FR2476、MSP-FET、MSP430FR6989

工具/软件:

您好:

我刚刚收到了一个采用 MSP430G2553 MCU 的新 MSP-EXP430G2ET LaunchPad 套件。 当我尝试在 CCS 20.1.0中刷写"MSP-EXP430G2ET - LaunchPad 开箱即用演示"时、要求我进行更新、但由于以下错误而失败。 现在、它需要恢复、但也会失败。 我已经尝试使用 CCS MSP Flasher 和 Elprotronic 的 FET-Pro430恢复、但都失败了。 我有同样的问题与两个不同的 MSP430FR 板,这失败更新,无法恢复。 我想买一个新的板会解决这个问题,但显然没有。 LP-MSP430FR2476更新没有任何问题、我尝试过其他系统、因此我认为我的设置没有问题。

我现在有三个使用 TI 软件的砖形板、希望您能为我提供帮助。

CCS 中的错误:

MSP430:初始化仿真器时出错:MSP430调试接口(MSP-FET430UIF/ MSP-FETE/eZ-FET)需要固件更新。 点击"Update"按钮以更新固件并启动调试会话(这可能需要执行几个更新步骤)。  更新期间请勿拔下接口。
MSP430:错误:MSP-FET / eZ-FET 内核(通信层)更新失败
MSP430:初始化仿真器时出错:其中一个连接的 MSP-FET / eZ-FET 调试器需要恢复。 选择"恢复"以启动恢复过程。  注意:在恢复期间、只能将一个 MSP-FET / eZ-FET 调试器连接到系统。
MSP430:错误:MSP-FET/eZ-FET 恢复失败

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Julia、

    我今天不在办公室,我很快就会回复你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Julia、  

    1.您可以先检查是否安装了驱动程序,请参阅以下 文章:

    (+) MSP-FET:出现无法连接错误- MSP 低功耗微控制器论坛- MSP 低功耗微控制器- TI E2E 支持论坛

    2.安装 CCS 时、我想您在选择受支持的 MCU 软件包时选择了 MSP430内核、对吧?

    3.错误似乎是由 MSP-FET 固件更新失败引起的。 如果在尝试将代码下载到 MSP430芯片时、会出现一个窗口、允许您更新固件、请点击"Update"。 我们还提供了一个单独的工具来更新 MSP-FET 的固件、您可以在 e2e.ti.com/.../2235.FET_2D00_Pro430_2D00_Lite_2D00_Setup_2D00_V3.3.zip 找到该工具

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    1:我安装了链接在 POST 的驱动程序包,但它没有解决这个问题。

    2:我相信是这样、但在线 CCS 版本或任何其他软件(如 IAR Embedded Workbench)中也出现了同样的错误。

    3:我之前已经安装了 FET-Pro430 ,但你提供的版本也出现同样的错误:

    您的链接帖子提到使用其他系统解决了他们的问题。 我将尝试多几个系统、到目前为止我尝试的两个系统出现了相同的错误。 由于4块电路板中有3块出现相同的错误、我认为它们很不可能全部损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Julia、

    这似乎很奇怪,为什么你不能正常使用它. 似乎您可以 正常使用 LP-MSP430FR2476。

    还有三个公共消息:

    1)。 请尝试下载 CCS 12.8版本进行测试(20.0与12.8及以下版本有一些差异)。 安装时、请记住选择所有设备支持包(您可能会发现它会让您选择在安装过程中可以支持的设备)。

    2)。 理论上、将 LP 与 PC 连接起来、然后您可以正常使用它。 很奇怪、为什么不能使用它。 请参阅本指南、检查您是否错过了一些要点。

    MSP430G2553 LaunchPad 开发套件(MSP-EXP430G2ET)用户指南(修订版 A)

    3)。 您的芯片是 MSP430G2553、为什么在 您分享的 FET-PRO430图中、您选择了 MSP430FR6989?

    此致、

    Janz Bai