This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2476:带有 OutOfMemoryError 的 CCS 构建错误

Guru**** 2964030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1499003/msp430fr2476-ccs-build-error-with-outofmemoryerror

器件型号:MSP430FR2476

工具/软件:

您好、

客户正在使用 CCS v12.8.1开发 MSP430代码。
操作系统是 Windows 10。

他们使用 CCS 而没有遇到任何问题、但有一天、CCS 编译会显示以下问题。
-当一个项目建立时,它没有完成。
-在等待时间, PC 工作负载得到100%。
-最后,下面的 CCS 错误发生。

以下是错误日志。 你有什么想法如何解决它?
e2e.ti.com/.../ccs_5F00_build_5F00_error_5F00_log.txt

谢谢。此致、
田代浩一郎