This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:设计用于以更高电压驱动换能器的定制模拟前端

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043, EVM430-FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1499360/evm430-fr6043-designing-a-custom-analog-frontend-for-driving-transducers-at-higher-voltage

器件型号:EVM430-FR6043
主题: EVM430-FR6047中讨论的其他器件

工具/软件:

TI 工程师、大家好、

我正在设计一款超声波气体检测仪表、目的是尽可能减小流量。 借助 EVM430-FR6043电路板的模拟前端解决方案、我能够通过3.3V 或5V 电压驱动换能器。 但我想使用更高的电压驱动换能器。 我的传感器的谐振频率约为530kHz 至550kHz、可以高达100 Vpp 驱动。 12-24Vpp 应该足以满足我的应用需求。 我找不到特定于  EVM430-FR6043的任何此类驾驶级参考设计。 您可以与我分享任何内部设计吗?

或者、我找到了 TIDA-01486 参考设计、该设计适用于 EVM430-FR6047超声波水感应评估模块。 该电路板能够以高达24Vpp (+-12V)驱动传感器、是否可以使用或修改该设计来满足我的需求? 我不确定这一点、因为在超声波水检测中、传感器通常以低得多的频率驱动、且不使用频率扫描。  

感谢您的帮助、祝您愉快

塞巴斯蒂安·布德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、感谢您回答这个问题。 我们没有任何使用此电压范围的参考设计、因此我认为您上面提到的 TI 设计应该是一个很好的起点。 您应该能够根据自己的要求对设计进行必要的修改、并且还可以使用 USS GUI 来相应地调整参数。 我们确实有许多有关不同传感应用及其应用的文档、因此建议您还查看 此处 TI.com 上的 MSP 超声波设计中心页面 以获取相关信息。