This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-GANG:MSP-GANG 固件写入错误

Guru**** 2961760 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5418

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1498990/msp-gang-msp-gang-firmware-writing-error

器件型号:MSP-GANG

工具/软件:

我尝试了使用 MSP-GANG 同时将固件写入四个 MSP430F5418、但部分写入失败。
对于我使用 MSP-GANG 的方式、上述写入方法是否不正确?
此外、VCC VDD-GND 在所有四个位置都是通用电路。 音频正常吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     MSP GANG 是否始终都能与1/2器件正常工作? 如果是,也许它的电源是不够的。 是否将外部电源用于连接的更多装置?

    您还可以参阅 MSP Gang 编程器(MSP-GANG)用户指南(修订版 Q)、尤其是  6.1问题:为什么设备初始化、连接或编程失败? 部件。