This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2476:编程接头和调试接头

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1497622/msp430fr2476-programming-header-and-debug-header

器件型号:MSP430FR2476

工具/软件:

您好、

我们正在开发一个采用 MSP430FR2476TPT 微型评估板。

我们希望添加 一个编程接头和一个调试接头。

请告知 每个接头应连接哪些引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在数据表中、我看到了 JTAG、SPY 双线和 BSL。前两条线提供调试和编程、而 BSL 仅进行编程。 因此、选择您的接口并查看数据表以了解您需要什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、
    大卫的回答对你有帮助吗?

    此致、

    Diego Abad