This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:控制器在一段时间后无法读取流速、但可以读取 RTD 数据

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1498910/msp430fr6047-controller-not-being-able-to-read-flow-rate-after-some-duration-but-can-read-rtd-data

器件型号:MSP430FR6047

工具/软件:

你(们)好  
我在为应用使用 MSP430FR6047控制器时遇到了一个问题、即一段时间后、我的控制器不测量流速、而是读取 RTD 温度  
我已连接 USS、但它仍显示为零

我已经准备了原板,并试图读取它的值,最初我工作正常,但现在它不读取任何值  
我在通道输出端连接了200 Ω、在输入线路上连接了1nf、然后直接将两者连接到连接 USS 传感器的接头  
如何解决该问题  
我在8个原型板中的4个板上遇到了这个问题  
我使用了8MHz 晶体12pf 负载电容器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    我将进一步澄清我面临的一个问题、即引脚91具有漏电流、因为我无法计算流速。
    我已将200欧姆电阻与引脚90串联
    我通过引脚91连接1nF、然后将两者连接到用于连接 USS 的接头。
    根据 ME 引脚损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您的问题是否已解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我必须更换控制器来解决我的问题、是否有办法保护或解决问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    那么、您已经确认 CH0_IN 引脚存在损坏吗?  

    如果是、则可能涉及 ESD 危险、从而可能损坏引脚。 您可以检查  CHx_IN 引脚的输入信号电压。 通常优先选择低于300mV Vpp。

    此致、

    现金好  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、已确认针脚已损坏
    但我怎么能谨慎地避免这种原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    好的、最好不要直接用手触摸这些针脚。  尝试在干燥的环境中进行测试、避免电路板上滴水。 这样的事情可以帮助你防止损害。  

    此致、

    现金好