This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:ADC 输入损坏/异常行为水平

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1500254/msp430fr5969-adc-input-damage-anomalous-behavior-levels

器件型号:MSP430FR5969

工具/软件:

我的应用中的 MSP430FR5969 ADC 输入可能会在几毫秒内达到-0.4V、此电压是否会导致损坏或在电压恢复正常后导致微控制器行为不正确? (0-2.5VDC)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erwin:

    通常不可以、但数据表中的规格显示为-0.3V、任何引脚的输入/输出电流均可高达2.0mA。  那么、什么连接到 ADC 输入、用于将引脚驱动至 VSS 以下?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它 通过一个~Ω 5k Ω 的串联 电阻器连接到运算放大器的输出端、肖特基电阻器与 ADC 的输入端并联。 电源轨的时序(首先是-5V、其次是+5V)会导致运算放大器的输出变为负值、直到+5V 上升到~500ms。 电阻器应将电流限制在1mA 之下。 我们没有遇到任何问题-此问题是在设计审查期间作为向 TI 清除的操作项目提出的。 较旧的 ADC 存在负输入问题、我知道为什么会出现负输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erwin:

    根据我的经验以及串联限流电阻器可将输入电流保持在-2mA 以下这一事实、您应该最好使用此设计。