This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25660:LLC 拓扑中的可变输出电压范围(通过模拟 IC 实现)

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP23454

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1500471/ucc25660-variable-range-of-output-voltage-in-llc-topology-implemented-with-analog-ic

器件型号:UCC25660
主题:PMP23454中讨论的其他部分

工具/软件:

您好、

目前、我们正在按照以下要求评估 LLC 电源应用的控制架构:

  • 输出功率:2.5kW

  • 输入电压:200V 交流

  • 输出电压:高达65V (也在考虑48V)

  • 输出电压必须向下调节至接近0V、或至少调节至低于标称目标的50%。

如果您能提供任何产品是否支持如此宽的输出电压范围以及您建议的配置、我们将不胜感激。

具体涉及 UCC25640x 或 UCC25630x 系列等模拟 LLC 控制器:
支持上述需要将输出电压控制在低至0V 左右的电源是否可行?

我们知道、模拟 LLC 控制器通常在基于频率的电压调节范围方面具有限制。
但是、如果有部分支持此类控制的推荐配置(例如、使用次级同步降压级)、
如果您能就可行的架构及其限制提出建议、我们将不胜感激。

谢谢、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    LLC 拓扑的输出电压通常限制为2:1的变化。 这是一款更低功耗/更低电压参考设计(PMP23454)、它使用 UCC256601支持0-12.5V 的涓流充电和12.5至22.5V 的满电荷。 UCC256601具有新特性 IPPC (输入功率比例控制)、因此更易于设计、能够在电压较低但电流较高时更轻松地避免进入突发模式。  

    该功率级别的另一种选择是 UCC28950 相移全桥。 这样做的好处是可以并联功率级以帮助提高效率并减少输出纹波。  

    希望这能回答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JCHK:

    感谢您的答复! PMP23454非常有用。

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor-san:

    非常欢迎您。