This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2676:查询通过 MSP430FR2676和 CapTIvate 设计中心进行 USB 转 UART 连接的相关信息

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2676, CAPTIVATE-PGMR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1500627/msp430fr2676-inquiry-about-usb-to-uart-connection-with-msp430fr2676-and-captivate-design-center

器件型号:MSP430FR2676
主题中讨论的其他器件: CAPTIVATE-PGMR

工具/软件:

您好:

我们的客户计划使用 MSP430FR2676来设计电路板。
他们希望使用 USB 转 UART 电缆将该电路板连接到 CapTIvate 设计中心。

只需将 USB 转 UART 电缆上的 VID 更改为8263并将 PID 更改为2405即可正常工作吗?

此致、
DDdoor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DDdoor:
    在哪里可以得到8263的 VID 值和2405的 PID 值? 理论上、您可以使用 USB 转 UART 电缆直接与 MSP430FR2676通信。 您唯一应该考虑的是、必须首先使用项目(自定义项目或从 CapTIvate 设计中心生成的项目)刷写器件、然后使用 USB 转 UART 连接将其连接到 CapTIvate 设计中心、以实时修改设计选项。

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Diego Abad、

    在 CapTIvate 设计中心中选择"Menu"→"Communications"→"Settings"时、将显示可用的 HID 连接 ID。

    我们相信可以使用 Tera Term 等终端软件通过 USB-UART 电缆访问 MSP430FR2676。
    但是、使用 CapTIvate 设计中心时、无法通过 USB-UART 电缆访问 MSP430FR2676。

    需要哪些设置或配置才能启用此连接?

    此致、
    DDdoor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DDdoor:
    您需要首先为 MSP430FR2676设置并创建工程、以便手动或使用 CapTIvate 设计中心工程生成器使用 UART。 将工程刷写到器件中后、应该能够通过 UART 使用 CapTIvate 设计中心。

    此致、

    Diego Abad  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Diego Abad、


    您提供的信息是否基于使用 CAPTIVATE-PGMR 的假设?
    我的问题基于未使用 CAPTIVATE-PGMR 的假设。

    我们测试的步骤:

    1、MSP430FR2676已提前编程。

    2、编程后、CAPTIVATE-PGMR 断开连接。

    MSP430FR2676通过 USB 转 UART 电缆连接到 PC。

    4、推出 CapTIvate 设计中心。

    5、点击"Connect"后、连接失败并显示"No Connected HID devices"。


    此致、
    DDdoor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DDoor:
    由于您不使用 PGMR、因此实现 PGMR 可能会更加复杂。 不过、我们提供了一个反向通道 UART 示例、可为您的应用提供帮助。 它是  CaptivateDesignCenterWorkspace 文件夹中的 FR2676_反 向通道_UART 示例。

    此致、

    Diego Abad