This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:换能器夹紧到小管上

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047, MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1501514/evm430-fr6047-transducers-clamped-to-small-pipes

器件型号:EVM430-FR6047
Thread 中讨论的其他器件: MSP430FR6047

工具/软件:

我们正在通过 EVM430-FR6047评估板评估 MSP430FR6047。 我们使用的 Jiakang 传感器与 SLAA949.pdf 中的相同。

我将传感器固定在3/4英寸铜管上、并在不同时间点获得多个接收信号。 使用1/2英寸铜管时、我看到了类似的情况、但1英寸铜管似乎运行良好。 下面的屏幕截图说明了我的意思。 是否有人在较小的管道上使用夹钳式传感器的经验?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    我将您的问题转发给我团队内的 USS 专家、我会告诉您这里的建议。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    抱歉、我们只拥有 PVC 管的使用经验。 对于铜管、多个接收信号看起来与穿透铜管的实际信号不同。 根据我们的经验、很难在金属管上实施夹钳式仪表。  

    此致、

    现金好