This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:指定方向检测

Guru**** 2935310 points

Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1501829/msp430fr6043-specify-direction-detection

器件型号:MSP430FR6043
主题:EVM430-FR6043中讨论的其他器件

工具/软件:

当前例程是双向检测。 如果要指定方向检测、例如每2秒交替进行向上和向下检测、如何进行配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yusong:

    请提供更多说明、我无法确定您的应用场景。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们基于 EVM430-FR6043评估板运行 UltrasonicGasFR6043_02/30_00-01例程。 其工作机制为周期性双向超声波检测和根据参数自动计算流速。 但是、我们实际上计划使用我们自己的超声波算法、它只需要每2秒交替检测上行和下行的单向传播时间。 在2秒周期内非超声波检测过程的空闲时间内、它需要休眠。 基于 UltrasonicGasFR6043_02/30_00-01例程、我们如何配置和实现它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yusong:

    请咨询我团队中的 USS 专家。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您咨询团队。 期待您的见解!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    似乎您一次只需要捕获一个 UPS 或 DNS 通道。  

    您可以 尝试 将 USS_SEQUENCE_SELECTION 配置为 USS_CAPTURE_SEQUENCE_SELECTION_CH0或 USS_CAPTURE_SEQUENCE_SELECTION_CH1、以实现此要求。  

    更改设置时、您需要重新配置 USS 参数。  

    此致、

    现金好