This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2013:Vref 电压容差等级

Guru**** 2923970 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1502791/msp430f2013-vref-voltage-tolerance-level

部件号:MSP430F2013

工具/软件:

MSP430F2013 - VREF 电压容差电平

 对于1.2V 的 VREF、我们使用基准输出缓冲器。 根据数据表、0至1mA 负载电流的额定 VCC 为3V。 (参考-下的规格表 "SD16_A、基准输出缓冲器(MSP430F20x3)"  数据表中。) 想知道这是正确的理解、还是可能超出此范围。 器件的电源电压为3.3V。 请帮助阐明和提供最坏情况下的 VREF 规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manochithra:
    您对描述 Vref 的范围是正确的。 在数据表中的测试条件下(只要应用处于这些测试条件内)、其变化不应超过这些值。

    此致、

    Diego Abad