This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:超声波传感设计中心错误消息

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1496656/evm430-fr6047-ultrasonic-sensing-design-center-error-message

器件型号:EVM430-FR6047

工具/软件:

尊敬的专家  

我最近购买了一个新的 EVM430-FR6047。 当我点击"Request Update"(请求更新)按钮以使用 Ultrasonic Sensing Design Center (水模式)更新参数时、会显示以下错误消息。

但是、当我将超声波传感设计中心(水模式)重新连接到之前购买的评估板时、参数更新效果很好。 此外、尽管无法执行参数更新、但仍可进行流量测量。

是否需要进行任何设置、或者评估板或超声波传感设计中心是否需要固件更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家

    关于错误消息、当我使用重置值进行初始化、然后执行请求更新时、消息会成功、但当我更改 Meter 常量并执行请求更新时、消息会失败。

    在如何输入 Meter 常数方面似乎存在一些限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您联系我们! 您是否浏览过 此处的 USS 水表用户指南? EVM 登录页面上还有几个附加指南、可指导您完成 参数等操作。 我在此处查看是否需要以特定方式添加/更新常量。

    -布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian -San、感谢您的答复、是的、我们检查了用户指南。与配置相关的说明位于用户指南的第7页、但我认为它不能解释这种情况。 配置时序是否与此故障相关?

    Akira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您指的是传输频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉更改了问题。 我来更新一下情况。 用户最近购买了五个 FR6047EVM 器件。 其中、四个单元可在 GUI 中将仪表常数设置为"18730856.00L/h"、但无法设置"28730856.00L/h"。 几年前购买的 FR6047EVM 器件可以设置两个仪表常数。 它们都在电路板上标有"Revision A"。 基于不同的症状,我相信旧板和新板之间可能有一些差异. 设计或程序是否有任何变化?

    此外、对于其余的 EVM、LED3亮起。 由于用户的使用情况没有变化、我们怀疑出现了故障。 请告知我们可以调查哪些方面。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道设计没有任何变化。 新电路板的跳线设置与旧工作电路板的跳线设置是否相同?