This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:使用多路复用器并将至少2个 MSP 与另一个器件一起使用

Guru**** 2550450 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A9411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1495206/msp430fr6043-using-multiplexer-and-using-at-least-2-msps-together-with-another-device

器件型号:MSP430FR6043
主题中讨论的其他器件:TS5A9411

工具/软件:

您好 MSP 团队:

我有两个问题,关于一个项目,我正在做我自己。  

1.是否可以将多路复用器与 MSP430配合使用,以便使用1组以上的超声音传感器? 例如 TS5A9411从这个 eerd https://www.ti.com/tool/TIDM-02005 ?

2.如果没有,是否可以由另一个设备同步2个 MSP 以便从同一管道进行超过1次的测量?

感谢您提供任何帮助和建议、

Adam