This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-GANG:关于有缺陷的 MSP-GANG 生产编程器

Guru**** 2933180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1491599/msp-gang-about-defective-msp-gang-production-programmers

器件型号:MSP-GANG

工具/软件:

您好;
 
我是 Eae Technology 的 Ismail Akay。 我是生产经理。
 
10多年来、我们一直满意地使用 MSP-GANG 生产编程器产品。
 
然而,多年来,我们积累了一组缺陷的设备,如所附的照片所示。
 
我们希望能够再次使用这些器件。 如果你能在这方面支持我们,我们将非常高兴。
 
提前感谢您的宝贵回答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Ismail、您能详细谈谈您看到的具体问题吗? 每一个有缺陷的问题是否相同、或者它们之间是否存在不同的问题?

    -布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian

    在我们大规模生产的器件上安装嵌入式软件时、过程会中断、重试时、我们无法进行编程。 当我们通过软件进行检查时、我们会观察到相关端口已损坏。 我们切换到另一个端口并继续操作、直到第八个端口出现故障。 所以我可以说它们都有端口故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HIN Ismail,好的,感谢更多的细节。 让我在内部讨论这个问题、看看我们以前是否遇到过这个问题。 我会让你保持发布!

    -布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我附上了两个设备的自检报告、我相信您可以更详细地分析问题。

    谢谢你。

    e2e.ti.com/.../MSP_2D00_GANG_2D00_SelTestReport_5F00_SN_2D00_21080860.txt

    e2e.ti.com/.../MSP_2D00_GANG_2D00_SelfTestReport_5F00_SN_2D00_11091054.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ismail、感谢您发送此邮件、 希望能帮助我们找到根本原因。 会让您保持最新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brian
    你过得怎么样?
    有什么关于这个问题的消息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ismail、不幸的是、没有消息。 我将在此处提升优先级、我们可能需要借用其中一个有缺陷的设备进行进一步调查。 如果是这样、我们可以将其转移到通过电子邮件进行直接通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian;

    我当然可以发送设备给你,如果它将帮助,只要它需要他们给你. 非常感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ismail、我将继续并关闭此主题、请发送电子邮件至我的名字和姓氏:TI.com