This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-GANG:使用 MSP430FR5968时发生错误23、33

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5968, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1497138/msp-gang-error-23-33-occurs-while-using-the-msp430fr5968

器件型号:MSP-GANG
主题中讨论的其他器件:MSP430FR5968MSP-FET

工具/软件:

尊敬的专家:

客户已使用 MSP430FR5968创建了电路板、但在某些情况下、无法从 MSP-GANG 写入电路板。
Q1:你能告诉我原因和解决方案吗?  
问题2:MS-FET 和 MSP-GANG 的写入规格是否不同?

[详细信息]

  • 如果它们使用 MSP-FET、则可以进行写入。
  • 使用 MSP-GANG 时、第一次写入成功、但错误23或错误33会在多次尝试后发生。
  • 由调试器提供的电源电压为2.3V。
  • MSP-GANG 使用9V/1A 外部电源。
  • 即使更换了电缆、结果也不会改变。
  • 结果不会更改 GUI 和独立模式。

GUI 设置屏幕和版本信息如下所示。

电路图如下所示。

  • 注意: 同样、如果它们使用 MSP-FET、则可以进行写入。
  • 它们断开了 VCC_TARGET 并仅连接 VCC_TOOL、但结果没有变化。
  • 它们删除了复位 IC、但结果不变。
  • 即使移除2M 电阻器、结果也不会改变。

此致、
正常