This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-GANG:使用 MSP430FR5968时发生错误23、33

Guru**** 2811015 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5968, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1497138/msp-gang-error-23-33-occurs-while-using-the-msp430fr5968

器件型号:MSP-GANG
主题中讨论的其他器件:MSP430FR5968MSP-FET

工具/软件:

尊敬的专家:

客户已使用 MSP430FR5968创建了电路板、但在某些情况下、无法从 MSP-GANG 写入电路板。
Q1:你能告诉我原因和解决方案吗?  
问题2:MS-FET 和 MSP-GANG 的写入规格是否不同?

[详细信息]

  • 如果它们使用 MSP-FET、则可以进行写入。
  • 使用 MSP-GANG 时、第一次写入成功、但错误23或错误33会在多次尝试后发生。
  • 由调试器提供的电源电压为2.3V。
  • MSP-GANG 使用9V/1A 外部电源。
  • 即使更换了电缆、结果也不会改变。
  • 结果不会更改 GUI 和独立模式。

GUI 设置屏幕和版本信息如下所示。

电路图如下所示。

  • 注意: 同样、如果它们使用 MSP-FET、则可以进行写入。
  • 它们断开了 VCC_TARGET 并仅连接 VCC_TOOL、但结果没有变化。
  • 它们删除了复位 IC、但结果不变。
  • 即使移除2M 电阻器、结果也不会改变。

此致、
正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    是否有任何更新?

    最好的注意、
    正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、O.H

    很抱歉晚才回复。  

    正如你所说的"第一次写入是成功的,但错误23或错误33发生在多次尝试后",所以我认为这更有可能是一个随机的编程问题。

    客户是否在 MSP-GANG 生产中使用了分离器和电缆? 请查看的建议 6.1问题:为什么设备初始化、连接或编程失败? 指定  

    MSP Gang 编程器(MSP-GANG)用户指南(修订版 Q)

    此外、您可以参考几篇关于错误23的文章:

    (+) MSP-GANG ERRORn 23:MCU DEVICE INIT - MSP 低功耗微控制器论坛- MSP 低功耗微控制器- TI E2E 支持论坛

    (+) MSP-GANG ERRORn 23:MCU DEVICE INIT (使用 BSL 接口)- MSP 低功耗微控制器论坛- MSP 低功耗微控制器- TI E2E 支持论坛

    最好的注意、

    Pengfei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Pengfei、

    感谢您的答复。

    [引述 userid="602976" url="~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1497138/msp-gang-error-23-33-occurs-while-using-the-msp430fr5968/5757122 #5757122"]

    正如你所说的"第一次写入是成功的,但错误23或错误33发生在多次尝试后",所以我认为这更有可能是一个随机的编程问题。

    客户是否在 MSP-GANG 生产中使用了分离器和电缆? 请查看的建议 6.1问题:为什么设备初始化、连接或编程失败? 指定

    [/报价]

    我是混蛋。

    [引述 userid="602976" url="~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1497138/msp-gang-error-23-33-occurs-while-using-the-msp430fr5968/5757122 #5757122"]

    此外、您可以参考几篇关于错误23的文章:

    (+) MSP-GANG ERRORn 23:MCU DEVICE INIT - MSP 低功耗微控制器论坛- MSP 低功耗微控制器- TI E2E 支持论坛

    (+) MSP-GANG ERRORn 23:MCU DEVICE INIT (使用 BSL 接口)- MSP 低功耗微控制器论坛- MSP 低功耗微控制器- TI E2E 支持论坛

    [/报价]

    很抱歉、我没收到信息。  

    此致、
    正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 O.H:

    如有任何反馈、请随时在此处更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Pengfei、

    我与客户确认。

    对于出现问题的单元、此后写入失败的频率会很高。 然而,如果他们留下一段时间,他们有时将能够写。

    客户是否在 MSP-GANG 生产中使用了分离器和电缆? 请查看的建议 6.1问题:为什么设备初始化、连接或编程失败?

    它们使用随附的带状电缆、但在随附的带状电缆之外使用了标准跳线。
    "MSP-GANG→附带的带状电缆→4根信号线连接到电路板。"

    此外、将 JTAG/SBW 访问速度更改为慢速或快速不会改变结果。

    我认为跳线可能是"6.2问题:是否可以使用单线连接 MSP-GANG 与目标器件?"所致
    但我有一个问题: MSP-FET 和 MSP-GANG 的结果为什么不同? 书写方法有什么不同吗?

    此致、
    正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    MSP-FET 用于调试和编程、而 MSP-GANG 用于大规模编程。  

    它们在硬件和固件上有所不同、例如、MSP-GANG 需要更高的电流来进行多器件编程。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Pengfei、

    很抱歉晚才回复。

    客户正在考虑重新考虑接线。
    如果我们有任何其他问题、将创建一个新主题。

    感谢您的支持!

    此致、
    正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、O.H

    感谢您的澄清。 我将关闭该主题。