This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3519:MSPM0G3519 LaunchPad、CCS 连接到目标时出错"

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3519

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1503750/lp-mspm0g3519-mspm0g3519-launchpad-with-ccs-error-connecting-to-the-target

器件型号:LP-MSPM0G3519
主题:MSPM0G3519中讨论的其他器件

工具/软件:

TI 团队大家好、

我尝试 使用 MSPM0G3519 Launchpad 以及 CCS  20.0.1.4__1.6.1。 我收到以下错误。

连接到目标时出错: 连接到 MSPM0内核失败。  可能的根本原因:1)使用密码禁用或启用了 NONMAIN 内的调试访问。 2)外设配置错误(例如看门狗或时钟不正确)。  要查看问题的更详细诊断、请按下"读取引导诊断"按钮。

是否有任何具体步骤来解决此问题?

此致、

Rohidas Khurange