This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:更改传感器路径长度时的 VFR +温度校准

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1502195/msp430fr6047-vfr-temperature-calibration-with-changing-transducer-path-length

器件型号:MSP430FR6047

工具/软件:

您好、

我们的流速设置由柔性管组成、我们夹紧传感器。   我们感兴趣的是使用 VFR +温度校准、但已经注意到换能器长度随温度波动而变化、并通过 ToF 终止温度测量。  我们 假设我们的管道在不同的温度下变得更软/更紧(测试正在进行中)。  是否有任何建议可以应对换能器路径长度的波动?

好极了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高绿色、

    接下来、请 USS 专家查看此处的任何建议。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在这种情况下、我会直接建议使用外部温度传感器来获取温度数据。 当传感器路径发生变化时、使用通过 absTOF 结果进行估算不起作用。  

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们想出了这么多!  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现金奖励、

    抱歉后续问题!  在执行 VFR+温度校准之前、我们先执行 General calibration 步骤来设置仪表常数。  在该一般步骤中、我们是否必须执行特定条件、在该条件下、液体是否可以是任何温度?  (我们是否需要在要校准到的每个不同温度级别重复常规校准)?

    好极了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    执行一般校准没有特殊条件。 您无需在每个温度水平下重复该过程。 通常、在室温下执行一次就足够了。

    此致、

    现金好