This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5419:向 XT2IN 输入时钟信号除了占空比之外、是否还需要任何其他规格?

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1504206/msp430f5419-are-there-any-other-specifications-required-for-the-clock-signal-input-to-xt2in-other-than-duty

器件型号:MSP430F5419

工具/软件:

大家好!

关于要输入到 MSP430F5419AIPZ XT2IN 的时钟信号。
除工作负荷以外、是否还有其他任何要求的规格?
数据表中没有具体说明、但我想知道 tr 和 tf 抖动是否太糟糕、如果是、它会影响运行吗?

此致、

ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您问这个问题。 我建议在数据表的第24页中使用以下内容:

    希望这对您有所帮助!