This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6922:在水表大规模生产中 MSP430FR6922上的[紧急] UART 通信冻结

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6922

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1502946/msp430fr6922-urgent-uart-communication-freeze-on-msp430fr6922-in-water-meter-mass-production

器件型号:MSP430FR6922

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

这是 CntechElectronics 的徐继元、 一家制造商 智能水表 。 我们目前正在使用的产品 进行设计 使用我们的生产模型中的 TI MCU 进行基于 UART 的通信。

我们正在经历 关键问题 其中 UART 通信意外停止 在我们的一些大规模生产单位中运行期间、并希望您提供技术帮助。

公司和产品概述

  • 公司 : Cntech Electronics

  • 示例 :智能水表

  • MCU 用途 :通过 UART 测量用水和与外部模块通信

 UART 配置

  • 代替 : MSP430FR6922

  • 使用的引脚

    • RXD:引脚1

    • TXD:引脚64

  • 波特率 :1200bps

  • 数据位数 :8位

  • 停止位 : 1.

  • 奇偶校验 :无

  • 通信类型 :TTL

问题描述

  • 固件刷写后 UART 通信立即正常工作。

  • 但是、在重复的 UART 传输之后、某些单元最终会运行 通过 UART 停止响应

  • 供电 保持正常运行 –其他功能继续正常–但是 只有 UART 无响应

  • 唯一的恢复方法是 A 完全电源复位或 MCU 复位

已执行故障排除

  • 已验证波特率和时钟设置

  • 未观察到缓冲区溢出或组帧错误

  • TX/RX 线路确认稳定

  • 问题无法在实验室中重现、但在生产过程中会间歇性发生

支持请求

  1. MSP430FR6922上的 UART 冻结是否有任何类似的报告或已知问题?

  2. 是否存在 UART 外设可以独立于主内核而停止的可能情况?

  3. 是否有建议的方法 重新初始化 UART 而无需复位整个 MCU?

  4. 如果可能、我们想安排 与 FAE 举行技术会议 以供进一步讨论。

由于此问题会直接影响我们的生产线、我们建议您联系 紧急支持 。 提前非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seo:

    Myside 的几个问题:

    1.这个问题的故障率是多少?

    2.对于发生故障的设备,在电源复位后,是否可以很容易地再次重现此问题?

    3.复位引脚复位是否可以恢复该问题?

    4.  

    Unknown 说:
    了解 MCU 保持正常运行 –其他功能继续正常–但是 只有 UART 无响应 .

    如何确保其他功能正常工作?

    5. 您使用的 UART 的时钟源是什么?  

    7. UART 中断是用来处理 UART 发送还是接收事件吗?

    8.你在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高格雷

    感谢您的提问。 请查看下面的回答:

    1. 故障率:
      目前、故障率约为2 0%

    2. 电源复位后的重现性:
      电源复位后、该问题会出现 不会 立即重新出现。 通常需要一些时间或特定条件才能再次发生。

    3. RESET 引脚行为:
      我们尚未通过测试恢复 硬件复位引脚 信号。 我们将对此进行检查并确认。

    4. 确认其他功能工作:
      我们正在开发 水表 。 即使 UART 无响应、也是如此 流量传感器继续检测变化 LCD 显示屏会相应更新 。 这表示除 UART 之外、MCU 仍能正常运行。

    5. UART 时钟源和初始化:
      大小 ACLK (32.768kHz) 作为 UART 时钟源。
      以下是初始化代码:

      if (mode == 0)
      { UCA0IE = 0; // Disable UART interrupt
      P4SEL0 |= bit_RXD; // Enable RXD
      P4SEL0 &= ~bit_TXD; // Set TXD 驱动至低电平
      UCA0CTLW0 = UCSWRST;//将 eUSCI 置于复位状态
      UCA0CTLW0 |= UCSSEL__ACLK; // Select ACLK as clock source
      UCA0BR0 = 27; // 1200 baud
      UCA0BR1 = 0;
      UCA0MCTLW |= 0x2500; // Modulation settings
      UCA0CTL1 &= ~UCSWRST; // Initialize eUSCI
      buf[0] = UCA0RXBUF;
      buf[0] = 0x00;
      bufcnt = 0;
      UCA0TXBUF = 0x00;
      UCA0IE |= UCRXIE; // Enable RX interrupt }
    6. UART 中断处理和功耗模式:
      是的、我们使用 UART 中断。
      我们系统的运行环境 LPM3 (低功耗模式3) 具有以下行为:

      • a. 看门狗计时器 触发于 1.9ms/51.2ms 检查叶轮状态并可能唤醒系统的时间间隔。

      • UART Rx 中断 将 MCU 从 LPM3唤醒以处理传入数据。

      • UART Tx 通过中断进行处理 传动器中。

    7. 地点:
      我们所在的位置 韩国

    如果您需要更多信息、请告诉我。

    此致、
    徐基锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    故障率约为2. 0% .

    剂量该产品是在生产中设计的新产品?

    [报价 userid="651005" url="~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1502946/msp430fr6922-urgent-uart-communication-freeze-on-msp430fr6922-in-water-meter-mass-production/5774750 #5774750"] ACLK (32.768kHz) [/报价]

    ACLK、内部时钟或外部晶体的时钟源是什么?

    顺便说一下、要调试这种问题、当问题发生时、读取内部寄存器状态会非常有用。 如果您通过 CCS 创建工程、也可以加载符号来 直接调试该工程。

    以下是如何在不复位器件的情况下读取寄存器的指南。

    e2e.ti.com/.../3005.Read-MSP430-PC-counter-and-register.pdf

    您可以读取 UART 的寄存器以查看寄存器是否正确配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、本产品是今年早些时候开发的新设计型号、目前处于早期生产阶段。
    ACLK 的时钟源是外部32.768kHz 晶体。
    我们已经使用带有符号加载的 CCS 测试了几个正常样本、并能够成功读取寄存器值。
    您能否告知在问题发生时、哪些特定与 UART 相关的寄存器有助于捕捉?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ACLK 的时钟源是外部32.768kHz 晶体

    不知道如果它与外部晶体相关、是否知道您的工程中是否有任何其他模块同时使用 ACLK 或外部晶体? 如果是、剂量是否有效?

    您还可以尝试通过示波器测量 XOUT 和 XIN 之间的信号、以查看器件发生故障时是否起作用。(还可以与良好的电路板进行比较)

    顺便说一下、您为 LFXT 配置的驱动电平是多少?

    我们已经使用带有符号加载的 CCS 测试了几个正常样本、并成功读取了寄存器值。

    您是指在失败时对其进行测试吗? 如果是、您可以在 UART ISR 接收数据部分放置一个断点、看看当数据到来时它是否可以进入 ISR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的持续支持。

    在查看我们的时钟配置后、我确认了这一点 ACLK 确实正在使用外部32.768kHz 晶体(LFXT)

    以下是我们工程中当前使用的时钟配置代码:

    CSCTL0_H = CSKEY >> 8;//解锁 CS 寄存器
    CSCTL1 = DCOFSEL 6;//将 DCO 设置为8MHz
    CSCTL2 = SELA_LFXTCLK | ELS_DCOCLK | SELM_DCOCLK;// ACLK = LFXT、MCLK/SMCLK = DCO
    CSCTL3 = DIVA__1 | DIVS__1 | DIVM_1;//所有分频器= 1

    CSCTL4且=~LFXTOFF;//启用 LFXT
    执行{
    CSCTL5 &&~LFXTOFFG;//清除故障标志
    SFRIFG1 &=~OFIFG;
    } while (SFRIFG1 & OFIFG);//等待振荡器稳定

    CSCTL4 |= VLOOFF;//禁用 VLO
    CSCTL6 = 0;//无额外的时钟请求
    CSCTL0_H = 0;//锁定 CS 寄存器

    至于您有关的问题 LFXT 驱动电平 、我们当前使用的是默认配置CSCTL6 = 0()。
    如果建议使用特定的驱动强度来确保稳定性、请提供建议、我们可以相应地进行更新。

    我们还将继续 使用示波器测量 XOUT 和 XIN 信号 、并按照您的建议、比较故障设备和良好设备之间的行为。

    请告知我们、在该测试期间是否需要重点关注任何特定寄存器或信号模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您完成了测试、请告诉我测试结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UART 不会自发停止工作。 这是间歇性的、最糟糕的是要跟踪。 可能是一系列触发软件错误的罕见事件。

    或硬件问题。 如果 LFXT 发生故障(EMC 问题?)  则时钟系统会回到另一个源。 可以用于非关键应用、但 UART 比特率发生器不会满意。

    对于 UART 而言、作为初始化序列一部分包含的软件复位位将对其进行复位。 不知道为什么在 UCOS16=1中不使用推荐的设置。 我对初始化代码还有其他问题。

    P4SEL0 |= bit_RXD; // Enable RXD
    P4SEL0 &= ~bit_TXD; // Set TXD low
    

    对于相关的 P4SEL0位、TXD 和 RXD 的正确设置都设置为"1"。 (表6-24)清除 TXD 位。 也许您将其设置在其他位置。如果没有、则无输出数据。 这将更有意义:

    P4SEL0 |= bit_RXD | bit_TXD;
    P4SEL1 &= ~(bit_RXD | bit_TXD);
    

    向 TXBUF 写入0会立即发送该信息。 您是否确实需要一个早期的空字节、或者您是否期望该字节来清除 TXIFG?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们特意设置UCOS16为0、因为按照我的理解、建议在低波特率下使用此设置。 我们的通信速度为1200bps、因此我们遵循了该指南。

    此外、我们还从出现问题的单元捕获了寄存器值。 请参阅随附的屏幕截图。

    从寄存器转储中、我们观察到以下情况:

    • UCRXIE = 0→RX 中断未启用

    • UCTXIFG = 1→TX 缓冲器已就绪

    • UCRXIFG = 0→未收到数据

    • UCA1CTLW0 = 0x0001→软件复位位仍被置位

    我们想问:

    如果UCA1CTLW0 = 0x0001设置了软件复位位()、是否会阻止UCRXIE启用 RX 中断()?
    在我们的例子中、UART 似乎保持在复位状态、并且接收中断似乎不会处于活动状态。

    此外、您建议检查是否有任何其他寄存器以帮助确定此问题的根本原因?

    如果您能深入了解这种行为是否是预期行为、或者是否是我们初始化序列中的某种原因导致的、我们将不胜感激。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们特意设置UCOS16为0、因为据我所知、对于低波特率、建议这样做。 我们的通信速度为1200bps、因此我们遵循了这一准则。

    根据指南:"如果 N 等于或大于16、TI 建议通过设置 UCOS16使用过采样波特率生成模式。"

    该指南(30.3.1)非常清楚、可以在从复位中释放 UART 后设置 UCA0IE 中的位。

    再次查看您的代码、我看到您在设置/清除软件复位时使用两个不同的寄存器名称。 总是可能与之混淆。 选择一个并坚持它。 字版本通常是最好的、因为其中各种位字段的符号用于字版本。 字节版本可能包含一些额外的符号。 例如 UCSWRST_L、用于 UCA0CTL1。

    在本例中、UCA0CTL0指 UCA0CTLW0的高半部分。 RESET 位位于低半部分。 因此 UART 绝不会从复位状态释放。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设置 UCSWRST 会清除 IE 位、但不会清除其他位、例如 BRW 或 MCTLW。

    您发布的寄存器转储包含 复位值、就像您遇到 PUC 复位但没有(还有?) 重新初始化 UART。 这种顺序是可能的吗?

    [编辑:如果您尚未阅读、SYSRSTIV 可能会告诉您一些信息。]