This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET:MSP430F2232 -需要控制器编程器替代选项

Guru**** 2810265 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1505533/msp-fet-msp430f2232---controller-programmer-alternate-option-needed

器件型号:MSP-FET
主题:MSP430F2232中讨论的其他器件

工具/软件:

是否有除 MSP-FET430UIF 之外的其他编程器/调试器可用于对 MSP430F2232控制器进行编程? 我们正在尝试自动刷写、编程器实用程序工具不是针对命令行界面的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1)您能解释一下  MSP-FET430UIF 出现的错误吗?

    2)您能否提供有关设置的详细信息?

    马修