This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:大直径超声波水表解决方案要求

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1505485/evm430-fr6047-large-diameter-ultrasonic-water-meter-solution-requirement

器件型号:EVM430-FR6047

工具/软件:

您好、  

 如果 TI 有  直径超声波解决方案请告知我;如果有、请帮助  提供参考设计相关操作指南。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Larry、

    您可以在下面的链接中下载相关文档。

    tidrive.ext.ti.com/.../ea54926d-efa0-453b-b7e1-acbe261e1b2d

     

    访问代码:Upqs]71A

    此致、

    现金好