This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:用于定制 MSP430FR6047 PCB 的 HID 桥

Guru**** 2927680 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1505454/msp430fr6047-hid-bridge-for-custom-msp430fr6047-pcb

器件型号:MSP430FR6047

工具/软件:

大家好:

我正在寻找适用于定制 MSP430FR6047 PCB 的 HID 桥。

我应该使用哪个 HID 桥连接到 USSDC?

是否有可以检查通信内容的 HID 桥?

B.R.

Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    可通过以下方法连接定制电路板、从而连接 USSDC

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    是否有任何产品仅支持 HID 桥与 USSDC 通信? (I2C 和 UART 通信)

    如果推荐的产品具有检查通信数据的功能、那会更好。

    B.R.

    Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    "嗯,不是 没有专用的 HID 桥板可连接 USSDC。  

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了 EVM 板之外、是否有任何可用作 HID 桥接器的器件?

    B.R.

    Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    嗯、据我所知、我认为没有其他电路板可以用作 HID 桥接器。

    此致、

    现金好