This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5949:寻找正确的目标开发板

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-TS430RGZ48C, MSP-TS430RHA40A, MSP430FR5949

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1505789/msp430fr5949-looking-for-the-correct-target-development-board

器件型号:MSP430FR5949
Thread 中讨论的其他器件:MSP-TS430RHA40A、 MSP-TS430RGZ48C、

工具/软件:

我有一些 MSP430FR5949IRHAR 芯片、我想进行预编程、但想确保订购的目标板正确无误。  MSP-TS430RGZ48C 列为目标板、但用于48引脚 RGZ 封装。 MSP430FR5949IRHAR 是一款40引脚 RHA 器件。  MSP-TS430RHA40看起来兼容、因为它适用于40引脚 RHA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Casidy:
    我查看了我们的硬件指南、似乎没有与 FR5949特定封装兼容的插座板。 明天、我将仔细检查 MSP-TS430RHA40A 和 MSP-TS430RGZ48C 之间的原理图、以了解是否可以将其用于您的预期用途。 否则、您必须创建一个定制电路板来对器件进行编程。
    此致、
    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Casidy:
    我仔细检查引脚、可以放心地说、  由于引脚未对齐、MSP430FR5949IRHAR 与 MSP-TS430RHA40不兼容。 我建议设计一个电路板来对此器件封装进行编程。

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发布这个问题后、实际上找到了一个可解决问题的相关主题:"MSP430FR5949 MCU 开发板"。 我最终订购了  MSP-TS430RHA40、移除了 C9、并成功地对 MSP430FR5949进行编程。 我甚至能够测试我为应用编写的代码、引脚的映射如原理图中所示。 以防以后有人遇到同样的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Casidy:
    感谢您指出这一点。 我同意、这似乎是让 MSP-TS430RHA40A 与 MSP430FR5949 40引脚 RHA 封装配合使用的最佳解决方案。  

    此致、

    Diego Abad