This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FG6626:LPM3模式-无法达到规格表级别。

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1507612/msp430fg6626-lpm3-mode---not-able-to-get-to-spec-sheet-levels

器件型号:MSP430FG6626
主题:MSPM0L1306中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好!

多年来、我对这款处理器有着丰富的经验、产品线中有多种产品。 对于此特定实现、VCC 为2.8V、处理器在8MHz 上运行、还具有32KHz 晶体。

尽管我们以前使用的是 USB 接口、但很高兴-没问题、我已经确保即使是禁用的 LDO、以确保我尽最大努力处理 LPM3电流。

我得到的大约是1.5mA@2.8V、SR 读数为 D9时、USBPWRCTL 显示 LDO 已禁用(通过 JTAG 在 Code Composer 下直接查询寄存器)

如果你可能会建议我可以在其他地方寻找-我预计我会过度看,这将是非常感激。 提前感谢!

我的目标是达到 LPM3规格 或者可能几百 uA。  我可以关闭任何可能需要燃烧电流的东西。  我想让你忘掉她们。

也许是 PMM-SVS 或其他燃烧电流?

CTSD16?

电压基准?

DAC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在待机(几乎停止)模式下的 MSPM0L1306上遇到了类似的问题...  我有两个问题:   

    首先、调试器连接消耗一毫安的电流、至少在我放弃 CCS 中的调试会话之前、

    其次、UART 需要关闭电源、因为即使处于禁用状态、它也消耗了一到两毫安的电流。

    祝你好运!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、现在我正在开发电子表格以查看所有配置信息和功耗选项。  我将确保 UART "关闭"