This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:MSP430FR6047

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1508400/msp430fr6047-msp430fr6047

器件型号:MSP430FR6047

工具/软件:

您好!
我在使用 CCS IDE 时遇到问题。 当我尝试刷写我的工程时、会出现错误。 按‘Flash’(闪存)、开始闪烁:
但是当它完成后、IDE 将自动切换到调试视图、并开始调试几秒钟(4-5秒)。
从而导致停止错误并冻结 CPU。
我在论坛上发现了同样的问题,但对于以前的版本(我的版本是20.1.1.8__1.7.1),不管怎样,工作人员没有回答一个解决方案。
工具/软件:Code Composer Studio 我最近一次更新 Code Composer Studio v9.2.0.00013时遇到了这个令人讨厌的问题、点击中的"Flash"按钮
我希望你能支持我的问题。 谢谢!
此致。