This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:湿度与最高温度额定值间的关系

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1508805/msp430fr2433-humidity-vs-max-temp-ratings

器件型号:MSP430FR2433

工具/软件:

您好、

我需要知道,关于最大 温度 MSP430FR2433的与湿度额定值之间的关系。

例如、哪种最大 温度 允许、带95%相对 湿度?

我找不到指定此值的数据表。

此致、

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    该器件的最高温度高达125摄氏度(此信息可在数据表 5.1绝对最大额定值部分中找到)。  最大值为 温度与湿度等级、我建议查看 TI 网站的 可靠性 选项卡、特别是 资质认证摘要。

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    非常感谢您发送到 ACC 的链接。 页面!  

    此致、

    Daniel Dähler á lez