This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:我需要 PFC 控制器的建议、并在恒流 LED 驱动器中达到10%的阈值

Guru**** 2574335 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1507500/ucc28180-i-required-a-advice-of-pfc-controller-and-achieving-10-thd-in-constant-current-led-driver

部件号:UCC28180

工具/软件:

e2e.ti.com/.../SLIM-SIGN-BOARD-PPT-1.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请针对您的建议和改进建议提出新的设计原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amit、  

    我会尽力帮助你。  

    您的方框图指示了6Vac ~12Vac 输入范围、2.8A ~6.6A 输入电流和24V 输出。   
    这样计算得出输入 范围为12 * 2.8 = 33.6VA 至6 * 6.6 = 39.6VA。  

    您能提供一些额外的设计细节吗?  
    1.您的最大输出功率是多少?
    2.您打算采用普通二极管桥进行输入整流还是同步整流,以降低功率损耗和电压损耗?  
    3.您是否有任何预期的效率估计?   
    4. 15V VCC 偏置是否由外部电压源提供?  

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能提供一些额外的设计细节吗?  
    1.您的最大输出功率是多少? 60瓦
    2.您打算采用普通二极管桥进行输入整流还是同步整流,以降低功率损耗和电压损耗? 该普通电桥可供试用、稍后我们可以使用同步整流器。
    3.您是否有任何预期的效率估计?  约90%
    4. 15V VCC 偏置是否由外部电压源提供?  否、是内部输出24 (如原理图中所示的齐纳二极管、晶体管和电阻器)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、

    我不清楚您需要我们提供什么帮助。 您是否要求我们根据您的系统图和您与我们分享的信息提供完整的原理图?

    TI.com 上提供了指导每位用户进行系统设计的工具。

    请参阅此链接

    https://www.ti.com/product/UCC28180#design-tools-simulation

    Ning