This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-TS430PZ100:在 Code Composer Studio 中选择器件以对电路板进行编程时遇到问题

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430BT5190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1497064/msp-ts430pz100-issues-selecting-device-in-code-composer-studio-to-program-the-board

器件型号:MSP-TS430PZ100
主题:MSP430BT5190中讨论的其他器件

工具/软件:

我正在使用 MSP-430PZ100USB 目标板对 MSP430BT5190IPZR 微控制器进行编程、但我不确定应该在 Code Composer Studio 中为我的工程选择哪种器件/板。 任何人都可以对我应该选择的内容或是否需要下载其他库提供任何支持吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinuk:
    我似乎也找不到它的示例项目。 我建议从同一系列导出工程(应该是 MSP430x5xx 和 MSP430x6xx 系列)、并将.cmd 和.ccxml 替换为所需的 MCU (MSP430BT5190)。

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    感谢您提供这些信息。 您能告诉我在哪里可以找到  MSP430BT5190的.cmd 和.ccxml 文件吗?  

    此致、

    Dinuk de Silva.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinuk:
    我将在此处共享.cmd 和.ccxml 文件。  

    此致、

    Diego Abad

    e2e.ti.com/.../msp430bt5190.cmde2e.ti.com/.../MSP430BT5190.ccxml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    感谢这些文件。 我使用了它们并尝试在 CCS 上编译然后调试我的工程、但收到了以下错误。

    文件加载程序:验证失败:地址0x00200处的值不匹配(预期:0x407C、实际:0xE90F)请验证目标存储器和存储器映射。
    GEL:文件:C:\Users\dsilva37\AppData\Local\Temp\ti_cloud_storage\BT5190.out:发生数据验证错误、文件加载失败。

    为了便于参考、我使用的 C 文件名为 BT5190.c

    我不熟悉 MSP 微控制器的编程、因此我不确定它是什么。 您能帮助解决这个问题吗?  

    谢谢、  

    Dinuk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinuk:
    让我尝试在我的身边复制它,看看我是否可以使它工作。

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinuk:
    这是 我成功构建的 MSP430BT5190的闪烁项目。 如果这对您的问题有帮助、请告诉我。
    此致、
    Diego Abad

    e2e.ti.com/.../led_5F00_blinking_5F00_MSP430BT5190.c.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Diego、  

    谢谢您的提问。 我将我的 c 文件与新的 cmd 文件一起使用、并且我的工程能够编程到我的芯片中。 我相信我的 cmd 文件之前可能有误。 感谢您的帮助。

    此致、

    Dinuk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinuk:
    很高兴能提供帮助。 如果您需要进一步的帮助、并且这属于本主题、请随时提问。 否则、您也可以创建新的 E2E 主题。

    此致、

    Diego Abad