This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2955:无法再在0x2100...21FF 之间更改代码

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2955

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1511228/msp430g2955-cannot-change-anymore-code-between-0x2100-21ff

器件型号:MSP430G2955

工具/软件:

您好:

是否有任何原因导致我无法再使用闪存区域0x2100..0x21FF?
以前我总是在0x2100开始代码。 现在我必须将链接器设置更改为在0x2200处启动闪存、这个命令是有效的。

我始终使用相同的 CCS 和相同的调试器来刷写器件。 我注意到现在有两个器件的这种行为。
 在使用相同 MC 和相同工具的其他项目中,我仍然可以使用该区域。


是否有任何我不知道的因素会阻止上述闪存区域进行重新编程?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    我很抱歉晚才回复。  这似乎很奇怪。  您能否提供链接器脚本.cmd 文件的副本? 此外、您能否查看器件上的批次跟踪代码并提供未通过的批次跟踪代码列表?

    您使用的 CCS 版本和闪存编程器是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    非常感谢您的回答。

    校正:

    我自己找到了这个问题。 这是 MSP430G2955闪存器设置文件中的设置错误导致的。

    我以为我在使用我一直使用的安装文件,但这是一个谬误。

    再次感谢您的帮助。

    此致

    Robert