This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779A:引脚 MCU 短路的影响

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1510552/msp430f6779a-effect-from-pin-mcu-short-circuit

部件号:MSP430F6779A

工具/软件:

您好、TI 支持

针脚84 (P6.7)和针脚85 (P7.0)之间的针脚 MCU 短路有什么影响?

谢谢、

Vasu Khwanyuen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vasu:

    这些应该是 LCD 段引脚、不确定这里是否有一些影响、因为也许这个引脚也有其他功能/电路。

     Ty、为什么这两个引脚在这里短接? 是否出现焊接问题或是否损坏?  

    谢谢!

    此致

    Johnson