This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CAPTIVATE-FR2676:支持申请:"未找到 USB FET "在多个套件上调试时出错

Guru**** 2587015 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1507454/captivate-fr2676-support-request-no-usb-fet-was-found-error-when-debugging-on-multiple-kits

器件型号:CAPTIVATE-FR2676
主题中讨论的其他器件:MSP-FET

工具/软件:

您好 TI、

我希望您做得好。

我目前在尝试使用 TI 开发套件调试代码时遇到问题。 最初、我能够在第一次设置时成功调试代码、而不会出现任何问题。 但是、我最近从 TI 收到了另外四个相同的套件、现在在尝试调试时遇到以下错误:

错误: "未找到 USB FET "

澄清:

  • 使用的代码和设置与第一个套件相同。

  • 系统可以识别新套件、但调试失败并出现上述错误。

  • 我尝试使用不同的 USB 电缆和端口、但问题仍然存在。

您能帮助我解决这个问题吗? 对于新套件、是否缺少任何特定的驱动程序、固件更新或设置步骤?

感谢您为解决此问题提供指导。

非常感谢您的支持。

此致、
Sushant Panhale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sushant、

    如何通过 MSP-FET 对器件进行编程? 您使用的是编程器板?

    此致。

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    感谢您的留言!

    回答您的问题:我正在通过对设备进行编程 MSP-FET 消息流 Code Composer Studio (CCS) 。 。 MSP-FET 通过该路径直接连接到每个单独的微控制器 JTAG SBW (Spy-Bi-Wire) 具体取决于我使用的 MSP430型号。

    是的 不使用单独的编程器板 。 MSP-FET 本身充当编程器/调试器、并通过标准调试接头与目标板(您图片中的3个套件)连接。

    KR、

    Sushant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sushant、
    您的编程方法似乎适用于原始电路板、因此可能与其他电路板有所不同。 您能否检查进入器件的数据线和时钟是否通过(将逻辑分析仪连接到它应该可以解决问题)? 能否分享您使用的 CCS、MSP430SDK 和 CaptivateDesignCenter 版本? 此外、您能否确认您收到的电路板型号是否与正常工作的电路板型号相同? 最后、您能否分享与 FR2676相连的导线照片?

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sushant、
    对此有任何更新?

    此致、

    Diego Abad