This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:用于 SPI 的 MSPM0-CALC

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1509561/lp-mspm0g3507-mspm0-calc-for-spi

器件型号:LP-MSPM0G3507

工具/软件:

尊敬的团队:

如何使用 MSPM0-CALC 工具在控制器模式下估算 SPI 的功耗?

此外、我有7个 GPIO、如何估算每个 GPIO 的功耗?

此致、

Madhurya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madhurya:

    对于 MSPM0-CALC 工具、请确保已启用宏。 在左上角设置 MCLK 源和频率、然后可以启用 SPI0外设并选择控制器模式和要使用的频率。  

    您是否通过 GPIO 驱动任何信号或引脚? 消耗的电流将取决于路径的电阻、IO 将提供高达器件 VDD 的电压。 Calc 工具的 GPIO 尚未完全完成、但您可以使用 I = V/R 或 P = V^2/R 来估算功耗