This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:两个传感器之间的振幅差是否受 ToF、ToF 差、流速的影响

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1019

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1508666/msp430fr6047-does-amplitude-difference-between-two-sensors-affect-by-tof-delta-tof-flow-rate

器件型号:MSP430FR6047
主题中讨论的其他器件:TIDM-1019

工具/软件:

您好、
如果 USS 1和 USS 2上的振幅不同、我需要知道是否有 USS 1和 USS 2、则会影响 TOF、Δ TOF、流速计算。
例如  
我在 USS1上看到650mV (峰峰值)和 USS 2上看到680mV (峰峰值)、现在这两个传感器都用在同一流量测定管中来计算流速、ToF 差和 ToF

在我使用交叉相关方法时、将因参数而影响振幅差异。